结果:找到"是德MSOX3054T 示波器",相关内容1000条
  • EXR258A是德Keysight示波器
  • EXR258A是德Keysight示波器2.5G带宽8通道认识InfiniiumEXR系列JIANG欢迎了解全新的InfiniiumEXR系列示波器。InfiniiumEXR系列功能强大、经济适用而且操作直观。整个系列包括8个型号,带宽覆盖500MHz至2.5GHz的范围,并配有4个或8个模拟通道,还可灵活选配数十种硬件和软件选件。出色的信号完整性让信号纤毫毕现该系列的所有型号都集成了一个10位ADC,并且在所有通道上同时提供16GSa/s的采样率。高分辨率ADC的效用取决于示波器的前端底噪是否足够低以提供与之匹配的额外的量化电平空间。我们的低噪声前端包含定制IC,例如130纳米BiCMOS...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: EXR258AKeysight 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-08 21:44:00
  • 是德MSOX3012A示波器KEYSIGHT
  • 是德MSOX3012A示波器KEYSIGHTJIANGInfiniiVision3000X系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能。安捷伦的突破性技术可在同等预算条件下提供更多的示波器功能。●观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。它具有同档产品中的zui大显示屏、zui深存储器和zui快波形更新速率●执行更多测量。它将示波器、逻辑分析仪、WaveGen内置函数发生器(可选)以及协议分析仪(可选)的功能集于一身●提供更多投资保护。它是业内独有的可全面升级的示波器(包含带宽升级)MSOX3012A示波器更长时间观测更多信号细节·配备同级示波器中zui大的显示屏:8.5...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: MSOX3012AKEYSIGHT 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-06-21 20:49:00
  • MSOX3054T是德示波器
  • MSOX3054T示波器主要特性与技术指标使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:jiang•提高调试效率•触控设计可以简化文档记录•使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单使用MegaZoomIV技术揭示偶发异常:•业界最快且无损性能的更新速率(100万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率•业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举•标配分段存储器•500MHz带宽集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:•最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件•使用时间选通FFT功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析•混合信号示波器、内置20MHz函数/任意波形发生器、DVM、8位计数器和累加器...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: MSOX3054T 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-28 18:34:00
  • MSOX3054T是德示波器
  • MSOX3054T是德示波器主要特性与技术指标使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:JIANG•提高调试效率•触控设计可以简化文档记录•使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单使用MegaZoomIV技术揭示偶发异常:•业界最快且无损性能的更新速率(100万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率•业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举•标配分段存储器•500MHz带宽集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:•最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件•使用时间选通FFT功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析•混合信号示波器、内置20MHz函数/任意波形发生器、DVM、8位计数器和累...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: MSOX3054T 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-24 23:03:00
  • 是德DSOX4054A示波器
  • Keysight/是德DSOX4054A示波器500MHz4个模拟通道示波器JIANG可用性和功能重新定义了示波器使用体验·200MHz至1.5GHz,DSO和MSO型号··12.1英寸电容触摸屏提供简单的操作和归档,可以简化您的测试··***的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号··高达1,000,000波形/秒的更新速率可以让您查看***详细的信号细节··通过可选的集成数字通道(MSO)、串行协议分析、双通道WaveGen和3位电压表,获得更多的功能··仪器的***可升级性可以保护您的投资,您可以随时添加这些选件和增加带宽··轻松进行信号隔离和***触发··如果你能看到一个小故障...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: DSOX4054A 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-04 19:38:00
  • 是德MSOS804A示波器
  • KeysightMSOS804A示波器主要特性和功能蒋8GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20GSa/s的采样率和每通道标配的50Mpts存储器可以捕获更长时间的信号迹线具有6.4位系统ENOB和10位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性15英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性主要特性和功能8GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20GSa/s的采样率和每通道标配的50Mpts存储器可以捕获更长时间的信号迹线具有6.4位系统ENOB和10位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性15英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: MSOS804A 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-15 16:40:00
  • 是德MSOX3054T示波器
  • MSOX3054T示波器主要特性与技术指标使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:•提高调试效率蒋•触控设计可以简化文档记录•使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单使用MegaZoomIV技术揭示偶发异常:•业界最快且无损性能的更新速率(100万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率•业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举•标配分段存储器•500MHz带宽集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:•最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件•使用时间选通FFT功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析•混合信号示波器、内置20MHz函数/任意波形发生器、DVM、8位计数器和累加器•标配三...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: MSOX3054T 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-14 22:16:00
  • 是德MSOX3104A示波器
  • KEYSIGHTMSOX3104A数字存储示波器Keysight(原Agilent)InfiniiVisionMSOX3104A的价位较低,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。是德(原安捷伦)突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。JIANG主要特性与技术指标更深入的分析,更长的信号观察时间同类产品中尺寸最大的显示屏:8.5英寸WVGA显示屏高达1,000,000个波形/秒的最快更新速率最深的存储器:4Mpts(可选,2Mpts交叉标配)五合一仪器可以提供更多功能。示波器加:集成逻辑计时分析仪(MSO)的内置20MHz函数/任意波...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: MSOX3104A 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-26 20:57:00
  • 是德DSOX2022A示波器
  • KeysightDSOX2022A数字示波器简单介绍JIANG特点:1.更深入的信号分析,更长的观察时间●高分辨率8.5英寸显示屏●更新速率高达50,000个波形/秒●快速响应的MegaZoomIV深存储器100kpts2.集三种仪器的功能于一身,可执行更多测量●同档次中性能##的示波器●集成的8通道混合信号示波器(MSO)●业内独有的WaveGen内置函数发生器(可选)3.业内独有的可全面升级示波器,能够提供更多投资保护●独可升级的带宽●可升级的MSO●可升级的WaveGEN内置函数发生器●可升级的测量应用软件KeysightDSO-X2022A数字示波器的详细介绍主要技术指标:带宽70M...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: DSOX2022A 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-24 17:08:00
  • 是德DSO9404A示波器
  • KEYSIGHTDSO9404A示波器JIANGKeysight(原Agilent)InfiniiumDSO9104A配有15英寸XGA显示屏,而且包装非常轻巧,仅有9英寸深、26磅重,可节省您有限的工作台空间。该示波器提供#广泛的测量功能,可满足您目前和未来的需求。MSO9104A添加了16个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合协议查看器迅速找出导致错误的物理层问题。使用是德(原安捷伦)调试和一致性软件包定制工具箱,量身定制满足需求的示波器。提供#广泛的测量功能·1GHz带宽·4个模拟通道·20GSa/s#大采样率·标准10Mpts存储器,#大1Gpt三合一仪器·示波器:Infiniiu...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: DSO9404A 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-11 10:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: